结果:找到"电阻屏 控制器 单片机 USB ",相关内容1000条
- 【低低低成本】低压BLDC单电机专用芯片-灵动微电子SPIN0230系列
- 低压BLDC单电机专用芯片-灵动微电子SPIN0230系列MM23SPIN0230MM32SPIN0230是MM32SPIN家族―款基于Cortex-M0内核的高性能电控MCU。-主频60MHz,具有32KBFlash,4KBSRAM-集成DMA和硬件除法等加速引擎-1个电控专用的高级定时器-4个通用定时器,支持32-bit-内置2个运放-内置2个比较器-12位高精度ADC,支持1Msps-1个USART对外接口(可复用为SPI)-工作电压为2.5V-5.5V-工作温度范围(环境温度)-40°℃~105℃-TSSOP28、QFN28、TSSOP20、QFN20封装PartNo.CoreMax...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: BLDC单电机芯片 电机芯片 单电机控制芯片 SPIN0230 灵动微电子 发帖人:RAMSUN英尚 发帖时间:2023-04-27 09:59:00
- 接layout项目
- 本人对电机驱动类电子产品的设计具有丰富的经验,主导过多类产品开发,开发产品大部分已投入市场中。现利用业余时间承接PCB设计,有需要联系。提供最优质的设计服务!遵循保密的原则,让您更放心。合作项目,可以提供样机的成本控制辅助服务,在不改动软件的情况下,优化电控成本。合作内容:电路设计,PCBLAYOUT期待您的洽淡
- 所属专栏: Layout布线 标签: layout 电机控制器 发帖人:木木电控 发帖时间:2022-10-17 22:14:00
- 为什么MCU也需要AI?
- 人工智能(AI)是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。但随着AI从云到边缘的发展,使得这一观点正在迅速改变,AI计算引擎使MCU能够突破嵌入式应用可能的极限,嵌入式设计已经能够提高网络攻击的实时响应能力和设备安全性。支持AI的MCU云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-30 14:07:00
- MCU在电动滑板车硬件实物的设计技巧
- 电动滑板车最常见的造型就是L型了,一体式的车架结构,使用了极简主义风格进行设计。车把手可设计成弯曲形、也可设计成直线形,转向柱与车把手一般呈70°左右,可展现出组合装配的曲线美。而在折叠后,电动滑板车为“一字型”结构,一方面可以呈现出折叠后的结构简洁美,另一方面便于携带。电动滑板车深受大家的喜欢,除了造型之外,还有很多的优势:便携:电动滑板车的尺寸一般较小,车身一般采用铝合金结构,具有轻巧便携的特点,相较于电动自行车,可以将电动滑板车轻松装入汽车后备箱,或者携带它乘坐地铁、公交等,可以与其他交通工具组合使用,十分便捷。环保:可满足低碳出行的需求,相较于汽车,不用担心城市堵车,停车难等问题。经...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-28 14:12:00
- MCU微控制器在电动滑板车技术核心剖析
- 如果把电动滑板车的组件拆分,一一估价的话,电机及控制系统的成本是最高的,同时他们也是电动滑板车的“大脑“,电动滑板车的启动、运行、进退、速度、停止依靠的都是滑板车中的电机控制系统。电动滑板车能快速安全运行,对电机控制系统的性能要求很高,对电机的效率也有较大的要求。同时作为一种实用型的交通工具,要求电机控制系统能承受震动、耐受恶劣环境、可靠性高。常规的滑板车控制系统硬件设计方案如下图所示,主要包括驱动MCU、门驱动电路、MOS驱动电路、电机、霍尔传感器、电流传感器、速度传感器等模块。MCU通过电源通电工作,利用通讯接口和充电模块和电源及功率模块进行通信。门驱动模块与主控MCU进行电气连接,并通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-25 16:40:00
- USB控制器UPD720114GA-YEU-AT
- UPD720114GA-YEU-AT厂家:RENESAS标准包装:1250/托盘供应商器件封装48-TQFP(7x7)简单介绍UPD720114GA-YEU-AT的相关知识:类别:集成电路(IC)产品族:接口-控制器协议:USB功能:集线器控制器接口:USB标准:USB2.0电压-电源3.14V~3.46V电流-电源-工作温度0°C~85°CUPD720114是符合USB2.0规格的集线器控制器,适用于“符合生态原则的解决方案”。这种小型封装的控制器集成了核心逻辑电路的2.5V内部电压调整器、终端电阻器,减少了所需要的外部组件的数量。它缩减了板结构设计的BOM(物料单)的内容。另外,在集线器...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: USB控制器 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-07-10 11:29:00
- CH554、CH558电阻屏控制器方案
- 概述:4线电阻屏控制器方案板一端通过USB与PC相连,一端通过4线(X+,X-,Y+,Y-)与电阻屏触摸板相连,实现触摸控制。支持4点校正,画图测试,划线操作,支持鼠标左键右键等。可广泛应用于计触摸面板、触摸一体机、查询工控机、家电触控、手写板、计算机外设、工业控制等领域。使用示意图如下:实物图:方案简介:方案名称方案构成方案说明高性价比4线电阻屏控制板ATP_R_control_ACH554+XPT20461、CH554+外置AD双芯片方案;2、4线电阻屏控制方案,双芯片方案,成本低;3、功能:(1)支持4/9/25点定位校正;(2)画图测试;(3)清除校正;(4)支持鼠标左键/右键;(5...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WCH CH554 CH558 电阻屏 控制 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-07-26 09:57:00
- 基于CH554触控芯片IIC转USB方案
- 基于CH554触控芯片IIC转USB方案现在各大厂商主流的触控IC对外接口大多是IIC接口,对于平板电脑、手机等方案而言IIC接口可以很方便的作为外设接入主控实现触控数据交换,但工控机、收银机、广告机、查询机、贩卖机等产品,大多使用windows系统,触控芯片与windows之间通过USB接口交换数据更加方便,本方案基于USB单片机CH554实现将触控芯片IIC转为USB接口,实现即插即用功能。CH554是一颗8位USB单片机,内置USB2.0全速主从接口,在触控芯片IIC转USB接口方案中,CH554模拟成Multitouch(HID)设备实现免驱即插即用。目前CH554方案已支持汇顶、敦...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 USB 电容屏 触摸屏 IIC 发帖人:MHY123 发帖时间:2017-06-14 14:01:00
- 基于CH55X的电阻屏控制器方案
- 电阻触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压,控制器利用X轴或Y轴检测(或交替检测)电压讯号后,计算出正确的光标触控位置,实现用户的触控意图。电阻触摸屏按照和主机的连接接口不同分为USB型、串口型和PS2型。通常情况下,电阻式触摸屏需要专门的驱动芯片来驱动,若将其设计成为USB接口则还需另加USB芯片。现在市面上USB接口控制器一般用带USB的单片机+ADC采集芯片来实现,CH558内置独特的ADC(内嵌触摸屏驱动电路),加之内置USB控制器,可以实现单芯片USB接口电阻式触摸屏控制方案。电阻触摸屏整体结构图CH55X方案简介:1、CH558...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电阻屏 控制器 单片机 USB 发帖人:WCHMCU 发帖时间:2017-06-01 09:02:00
- 基于CH554触控芯片IIC转USB方案
- 现在各大厂商主流的触控IC对外接口大多是IIC接口,对于平板电脑、手机等方案而言IIC接口可以很方便的作为外设接入主控实现触控数据交换,但工控机、收银机、广告机、查询机、贩卖机等产品,大多使用windows系统,触控芯片与windows之间通过USB接口交换数据更加方便,本方案基于USB单片机CH554实现将触控芯片IIC转为USB接口,实现即插即用功能。CH554是一颗8位USB单片机,内置USB2.0全速主从接口,在触控芯片IIC转USB接口方案中,CH554模拟成Multitouch(HID)设备实现免驱即插即用。目前CH554方案已支持汇顶、敦泰和集创北方等主流触控IC的IIC转US...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 单片机 USB 电容屏 触摸屏 IIC 发帖人:WCHMCU 发帖时间:2017-05-31 17:48:00
返回